This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:EN_GATE 复位脉冲时间

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/669991/drv8305-en_gate-reset-pulse-time

器件型号:DRV8305

尊敬的所有人:

我必须将 EN_GATE 复位脉冲发送多长时间以清除故障状态?

您在数据表第26页提到"要从故障类型错误中恢复、必须移除该条件并将寄存器0x9中的 CLR_FLTs 位置为有效、位 D1或发出的 EN_GATE 复位脉冲"。

但是、未指定脉冲宽度时间。

你可以告诉我们吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、您好!

    我们的专家已联系。 请在明天之前回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamoto-San、您好!

    EN_GATE 复位脉冲定义为 EN_GATE 上的上升沿。 在 EN_GATE 变为高电平的1us 内将发生复位。
    如果 EN_GATE 已经为高电平、在使其变为高电平以进行复位之前、它至少需要保持低电平1us。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Riveros-San、

    感谢您的回答。 您能教授更多详细信息吗?
    "1us"是否包括温度特性裕度和单个变化?
    在将复位变为高电平之前、保持低电平的最长时间?
    这是最长时间"1us"吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Riveros-San、

    您能否支持有关上一帖子的信息?
    我应该如何看待1us?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!

    很抱歉、回复延迟、请回答您的问题:

    -1us 是否包括温度特性裕度和单个变化?

    是的1us 包括利润。

    -在为复位设置为高电平之前,保持低电平的最长时间是多少?

     在复位前、没有最大时间将 EN_GATE 保持在高电平。

    -这是最长时间"1us"吗?

    EN_GATE 没有最长时间、但只有最短时间。 保持低电平至少1us、然后使其保持高电平至少1us、以实现故障复位。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、您好!

    Luis 先生的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受此帖子的解决方法关闭此帖子、此帖子在我上方以黄色答案突出显示的 Luis 中得到了解决。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hernandez 先生、

    我很抱歉耽误你的时间。
    它已解决、然后按 Resolved 按钮。

    谢谢、