This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8843EVM:此 EVM 能否通过 GUI 驱动步进电机? (使用 DRV8843)

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/671838/drv8843evm-can-this-evm-drive-a-stepper-motor-from-the-gui-using-drv8843

器件型号:DRV8843EVM

我有一个 DRV8843EVM、我正在尝试测试如何驱动步进电机。  我注意到、EVM 的 GUI 在41-43选项卡上控制器件的选项似乎有限。  是否甚至可以使用此 GUI/EVM 驱动步进电机?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caitlyn、

    可以使用 EVM 驱动步进电机、但不能使用 GUI。

    必须修改 MCU 中的代码、或者可以使用外部 MCU 来控制 DRV8843。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caitlyn、

    Rick 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方的黄色答案中突出显示的 Rick 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!