我们正在移动打印机上实施 DRV 8812并对其进行评估。
在15℃环境中打印大约10张纸时,打印机突然停止。
Ω 后、VMA 和 GND 之间的电流为2 μ A。
另一个在 VM 和 BOUT 2之间 Ω 15 μ A
电源电压 VM = 15.5V
电机电流= 290mA 或400mA
VM 中没有过压。
打印过程中控制以下终端。
nRESET、nSLEEP、AENBL、BENBL
VM 电源
回送开始→有效
停止回送→禁用
进给开始→有效
进给停止→禁用
如果这些信号频繁变化、是否有可能发生器件短路?