This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1EVM:有关将 Vreff 和驱动器连接到外部微控制器的信息

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670468/drv8703-q1evm-regarding-vreff-and-driver-connect-to-external-micro

器件型号:DRV8703-Q1EVM

感谢您回答我之前的论坛。

根据您的建议、我移除了 IN1和 IN2引脚的微控制器 IC 和驱动器 IC 之间的电阻器、因为我希望通过向 IN2提供 PWM 来使用外部微控制器驱动电机。

在工作正常之前、现在我移除 了 Vreff 引脚的微控制器和驱动器 IC 之间的电阻器。 现在、电机中没有任何时间。

我不能将该电阻器重新替换回来。

那么、请给我一些信息、以便电机驱动之前的电机。

我的总体目标是通过评估板上提供的所有14个引脚来控制电机。  

我还想通过 SPI 读取状态。

在移除 Vreff 电阻器之前、所有操作都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalallepalli、

    有关每个引脚的功能、请参阅数据表。 断开 VREF 连接会更改斩波电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalallepalli、

    Rick 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方的黄色答案中突出显示的 Rick 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!