This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8816:是否可以并行使用两个半桥?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8816, DRV8703-Q1, DRV8704, DRV8702-Q1, DRV8800, DRV104, DRV103, DRV8871, DRV8870, DRV8872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/669033/drv8816-is-it-possible-to-use-two-half-bridge-in-parallel

器件型号:DRV8816
主题中讨论的其他器件: DRV8703-Q1DRV8704DRV8702-Q1DRV8800DRV104DRV103DRV8871DRV8870DRV8872

您好!

DRV8816芯片中有两个半桥、我想将 EN1和 EN2连接在一起(同时连接 IN1和 IN2、OUT1和 OUT2)以便它能够提供双驱动电流、是否可以  这样使用芯片?  我担心 两个半桥之间的传播延迟或内部死区时间是否存在差异。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LIUR、

    不建议并联连接这两个。 如您所述、传播延迟可能存在差异。

    请在此处考虑以下器件之一: www.ti.com/.../products.html

    如果您需要更多电流、DRV8702-Q1、DRV8703-Q1和 DRV8704可控制外部 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick Duncan、
    感谢您的友好答复。 我注意到、有一份名为 SLVA320的应用报告描述了与 DRV8800芯片并行使用的情况、那么两个芯片之间的传播延迟有何差异? 您能否帮助咨询设计团队、了解为什么 DRV8800可以工作、但 DRV8816不能工作? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liur、

    感谢您指出应用报告。

    应用报告显示了如何并行连接两个 DRV8800s 或 DRV8801s、但未显示并联连接的单个器件的两个输出。

    您的应用是什么? 我们可能有一个更适合的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick Duncan、

    我们希望驱动两个独立的电磁线圈、每个线圈需要2A 电流才能正常运行、DRV8816适合我们的控制接口、并且可以并行使用两个 DRV8816芯片。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liur、

    很抱歉询问更多信息、但您需要哪些功能:

    最大电流?

    最大电压?

    电流调节? (哪种衰减模式)?

    保护功能?

    还有一些其他可能感兴趣的器件。 DRV101、DRV102、DRV103和 DRV104旨在驱动螺线管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick Duncan、

    感谢您的患者回复。 详细应用信息如下:

    最大电流:3A

    最大电压:36V

    电流衰减模式:慢速

    保护需求:OCP、OTS、短接至灌浆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liur、

    请考虑使用 DRV8870、DRV8871或 DRV8872作为替代器件。 该器件的峰值电流额定值为3.6A、可在高达45V 的电压下运行、并具有列出的衰减和保护特性。

    每个电磁阀都需要一个、但电荷泵已集成、DRV8871不需要电流感应电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rick Duncan、

    感谢您的建议、我们将考虑将这些芯片用作替代产品。

    此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liur、

    Rick 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方的黄色答案中突出显示的 Rick 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!