This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRV8711:VCP 引脚

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670035/linux-drv8711-vcp-pin

器件型号:DRV8711

工具/软件:Linux

大家好、我很困惑。当 DRV8711的 VCP 引脚和 VM 引脚短路时、会导致什么类型的故障?C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5273476:

    故障可能是 PDF 故障、VDS 故障或两者兼有。
    PDF 测量栅极电压、而 VDS 测量漏源极电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5273476:

    Rick 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方的黄色答案中突出显示的 Rick 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!