This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DVDD 和 VDD 电源电流

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/674907/drv8412-dvdd-and-vdd-power-supply-current

器件型号:DRV8412

您好!

在数据表中、GVDD = VDD = 12V、FSW = 400kHz、IVDD = 10.5 (典型值)且 IGVDD_x = 8mA/半桥条件。

我认为12V 电源电流将是42.5mA (典型值)。 我的理解是正确的。

当开关频率为500kHz 时、IGVDD_x 将增加。 500k/400k x 8mA = 10mA/半桥大致可以吗?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    在数据表中、GVDD = VDD = 12V、FSW = 400kHz、IVDD = 10.5 (典型值)且 IGVDD_x = 8mA/半桥条件。

    我认为12V 电源电流将是42.5mA (典型值)。 我的理解是正确的。

    >>是的、您的理解是正确的。

    当开关频率为500kHz 时、IGVDD_x 将增加。 500k/400k x 8mA = 10mA/半桥大致可以吗?

    >>是的、这是一个很好的近似值。 请注意数据表第8.2.1.2.2节中的电源电流建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    Rick 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方的黄色答案中突出显示的 Rick 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!