请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8702-Q1、 DRV8702D-Q1、 DRV8703D-Q1、 DRV8703-Q1、 DRV8701、 TIDA-00875我们正在寻找 适用于单相全波风扇的具有单霍尔元件应用的前置驱动器。
最小输入电压:4.5V (系统电压:5V、12V 和24V)
已使用霍尔元件:Nicheri520/Nicheri524或 AKM 解决方案
控制要求:速度闭环
补偿:LB11850或 Apx9211
客户:WW 级风扇制造商
是否有任何类似的解决方案? 或对此应用有任何建议? 非常感谢。
此致、
Brian