请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3205EVM 您好、我如何访问 DRV3205EVM 的参考设计原理图、CAD 和 BOM?
此致、
Robin Bjornberg
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我如何访问 DRV3205EVM 的参考设计原理图、CAD 和 BOM?
此致、
Robin Bjornberg
尊敬的 Robin:
由于 DRV3205 专为功能安全应用而设计、因此我们可以通过 mySecure 软件处理 DRV3205的文件。 我已在 e2e 向您发送了一个朋友请求、请接受请求、以便我可以直接给您发送邮件、以获取必要的信息来授予您访问权限。
谢谢、
Garrett