请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8701 您好!
我使用 DRV8701E 驱动12V BDC 电机、通过 EN/PH 设置正向模式时 、nFault 引脚当时为低电平。
但 VCP 和 AVDD、DVDD 生成良好。 检查数据表后、VM (+12V)和 VCP (21.6V)上不应使用 UVLO;
我们已经可以 AVDD=4.8V、DVDD=3.3V 了。 我们将 IDRIVE 设置为25/50mA 模式。
但电机无法正常工作。
VDS =12V。 不知道如何让电机工作。 我将我的电路粘贴在这里。
有什么想法吗?
此致!
Orin