This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:无法初始化

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308EVM, INSTASPINUNIVERSALGUI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/674671/drv8308evm-will-not-initialize

器件型号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他器件: INSTASPINUNIVERSALGUI

您好!

我无法让 DRV8308EVM_GUI 连接到 PCB、移除红色小 X 并停止显示初始化。 我所采取的步骤是:

1) 1)下载 instaspinuniversalguy_V105、并以管理员身份安装。

2) 2)下载 slvc552e.zip 并将 DRV8308EVM_GUIv1.2解压到文件夹 D:\TI\guicomposer\webapps\DRV8308EVM_GUIv1.2

3) 3)以管理员身份安装了 USB 驱动程序(除非我是管理员、否则不会安装)

4) 4)已检查 PCB 上的跳线是否符合 slvua41e.pdf pg8标准、并为电机布线。

5) 5)已将24V 2A PSU 连接到 VM。

6)已将 USB 连接到计算机、并确认 USB 通信端口在设备管理器端口中安装了 COM5

7) 7)以 admin 身份运行启动器程序(admin 或无区别)

GUI 会加载 COM5。

顶部的下拉框中没有任何器件。

初始化栏显示在底部、所有控件都有红色的小 X。

重新启动应用程序没有什么不同。 计算机已多次重新启动。 已多次重新安装应用程序,并且计算机在每个 step....no 差异之间重新启动。

那么、我是否错过了什么? 波特率是否会有所不同? 它默认为9600、更改它不会产生任何影响、并且文档中没有提到任何内容...因此正在进行什么操作。

谢谢

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我解决了。 找到另一个在搜索 Launch.exe 时无法初始化的帖子。 问题是,在工作时 Adobe 被锁定,不允许点击链接,因此我在 TI.com 网站上使用了搜索功能..... instaspinuniversalgui_v105....no 链接了另一个 GUI。 在家时、我可以访问 PDF 中的链接、这为我提供了正确的下载位置。
    因此、TI 可以将文本中的实际链接放入 PDF 中、以便复制和粘贴、或者至少进行复制和粘贴、这样代码就不会运行、并且在使用错误的基础软件运行时会产生明确的错误。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您跟进您的调查结果以及您对修复的建议。