This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] drv595:DRV595不工作

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/674708/drv595-drv595-not-working

器件型号:DRV595

您好!

我使用 drv595驱动12v/7A Peltier。 我设计了 drv595数据表中提供的电路。 我在 IN+引脚上提供3.3V 的恒定电压、而 IN -引脚通过分压器电路偏置为 PVdd。

我为 PVDD/AVDD 提供10V 的电源、并检查 OUTP 和 OUTN 以查看 PWM 波形。 但是、除了噪声信号、我在这些引脚上没有看到任何波形。

由于可用性问题和所有其余电路、我在 SYNC 引脚上使用的是33nF 而不是47nF。

为什么 PWM 波形在输出端不可用? 请向我推荐上述问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shafali、
    请为 SYNC 引脚使用47pF 电容器。 请参阅数据表中的图13。
    此致、
    郑少文