This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:锁存电磁阀驱动器

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8848
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/673955/drv8837-latching-solenoid-drive

器件型号:DRV8837
主题中讨论的其他器件: DRV8848

您好!

我正在设计一个电路、用于以极高的速度驱动小型锁存电磁阀。 占空比为50%、导通时间为2s、关断时间为2s。 我希望螺线管以100Hz 或更高的速率打开/关闭。

电磁阀是 Geeplus SIL-0211:24欧姆、4V、2.7W、107mA 释放电流。 DRV8837是否适合此应用? 我是否应该考虑其他问题? 您能否建议最大程度提高速度的方法?

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    DRV8837是合适的。 如果您希望最大程度地提高速度、可以在较低占空比和更高电压下使用 DRV8848。

    我对100Hz 的开关速率和电磁阀的预期寿命感到困惑。 请仔细检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    谢谢! 我在描述占空比时不清楚:我需要它在最大频率下循环2秒、然后关闭2秒。 您为什么会选择 DRV8848?

    对于速度、您是否会建议通过逻辑接口进行 PWM? 或者这无关紧要吗?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    为了简单起见、我将使用 DRV8837而不是 DRV8848。 DRV8837为4V、您可以使用简单的 GPIO 逻辑来控制电磁阀。

    DRV8848可调节电流、因此您可以更快地为电磁阀通电/断电。

    由于我不知道您的应用、因此我只能指出电磁阀的预期寿命为~10天(每周期4秒时为200k 个周期)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!