This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Drv8307:使用 drv8307的电机控制

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/673962/drv8307-motor-control-using-drv8307

器件型号:DRV8307

你好

我将在我的电机控制设计中使用 drv8307、它 建议的频率范围为16至50kHz。这个频率在16至50kHz 之间变化、或者它需要16至50kHz 之间的任何恒定频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onkar、

    PWM 输入端的16kHz 至50kHz 频率与25kHz 输出 PWM 频率无关。

    PWM 输入频率用于确定所需的占空比。 有关详细信息、请参阅数据表的第7.4.1节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我知道16kHz 至50kHz 是输入 PWM 频率范围、我的问题与输入 PWM 有关。
    它是否可以在16kHz 至50kHz 之间随机变化?
    这意味着 PWM 频率的随机变化(在其范围之间)是否会影响输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onkar、

    是的、输入可以随机变化。

    根据频率变化的时间、可能会有小窗口错误地计算占空比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    它是否会显著影响驱动器的运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    除非您不断更改频率、否则不应这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick