This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否具有与 DDB6U75N16W1R 和 PSS15S92F6-AG 兼容的器件

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/674195/does-ti-have-compatible-parts-to-ddb6u75n16w1r-and-pss15s92f6-ag

http://www.icbase.com/File/PDF/INF/INF33881412.pdf

如果 TI 的 DS 兼容器件、请提供帮助建议

https://www.mitsubishielectric-mesh.com/products/pdf/PSS15S92F6-AG_N.pdf

电源模块 PSS15S92F6-AG

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我不确定二极管整流器(DDB6U75N16W1R)是否有任何东西。 其中一个电源组可能有建议。

    对于 PSS15S92F6-AG、电机驱动产品中最接近的解决 方案是我们的无刷直流栅极驱动器之一。 但是、在尝试使用电压高达600V 的器件时可能会出现问题。我们需要更详细地考虑您的要求、以了解我们的器件是否适合此应用。 对于如此高的电压、我们的 UCC 产品之一可能会在这里提供帮助。 我建议您也联系该产品线。