This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:DRV8301的 GVDD 问题

Guru**** 2562080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/674106/drv8301-the-gvdd-issue-for-drv8301

器件型号:DRV8301

大家好、

客户使用 DRV8301。 他 使用 SPI 读取状态寄存器1和状态寄存器2。

   状态寄存器1的值在0和0x600之间跳过。     状态寄存器2的值为0x801。

然后测量 GVDD 引脚的电压。 它是10.6V。 数据表显示 GVDD 电压范围为8V~16V。  

因此、我认为10.6V 可以正常工作。 但为什么显示状态寄存器1的值、GVDD 为故障。  

您会解释一下吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    什么序列的事件导致了寄存器值?