This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:SPI 通信

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/673841/drv8301-spi-communication

器件型号:DRV8301

大家好

如果我们问 DRV8301、您会介意吗?


是否可以 使用 具有以下条件的 SPI (读取和写入)进行通信?
条件:PVDD1=OFF (0V)、VDD_SPV=ON (+5V)、EN_GATE =高电平


使用后续 ConditionA 写入电阻后、电源条件从 ConditionA 更改为 ConditionB。
在这种情况下 、DRV8301是否保留 使用 ConditionA 写入的寄存器数据?
条件 A:PVDD1=ON (+24V)、VDD_SPV=ON (+5V)、EN_GATE =高电平
条件 B:PVDD1=OFF (0V)、VDD_SPV=ON (+5V)、EN_GATE =高电平

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    当器件加电和断电时、PVDD_UV 将置为有效、从而使寄存器复位。

    请参阅数据表的第7.3.4.2节:

    当器件处于 PVDD_UV 时、它不会响应 SPI 命令、SPI 寄存器将恢复为其默认设置。