This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:是否有办法通过三相负开关侧的分流电阻检测 BLDC 电机的电流?

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332, BOOSTXL-DRV8323RS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672795/drv8332-is-there-a-way-to-detect-the-current-of-the-bldc-motor-through-the-shunt-resistors-on-the-negative-switch-side-of-the-3-phase

器件型号:DRV8332
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RS

您好!

我有一个使用 TI 的 DRV8332的电机控制板。

该 硬件在三相负开关上具有一个分流电阻器。

现在、我想使用该硬件控制 BLDC 电机的电流。

是否有办法通过三相负开关侧的分流电阻检测 BLDC 电机的电流、

而不是正直流链路或负直流链路上的单分流电阻器?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nam、Sang-il、

    请参阅 DRV8332数据表的图16。 您可以如图所示配置 R50至 R53、以测量各个相电流(R50、R52、R53)和总电流(R51)。 如果您不需要总电流、则可以将 R51短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我还有其他问题。
    是否有其他软件解决方案可以仅在三相负开关侧使用分流电阻器来检测 BLDC 电机的电流、而不是像您提到的那样修改硬件?
     
    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nam、Sang-il、

    我不理解你的问题。 您计划使用什么控制算法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我想知道、如果在每个相位的负开关侧只有三个分流电阻器、而在负直流链路侧没有单个分流电阻器的情况下、我是否能够检测流经 BLDC 电机的电流。

    我想知道是否有一种算法使它成为可能。

    提前感谢。

    南相一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nam Sang-il、您好!

    是的、梯形和正弦算法都可以与位于每个相位负开关上的三个分流电阻器一起使用、而不会在负直流链路上使用单个分流器。

    BOOSTXL-DRV8323RS 是此电路的一个示例。