This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:驱动器 DRV8701E 和 DRV8701P 之间有何区别?

Guru**** 2563330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672143/drv8701-what-is-the-difference-between-the-drivers-drv8701e-and-drv8701p

器件型号:DRV8701

您好!

我正在尝试使用 DRV8701EVM、以便使用电机驱动器 DRV8701x 开发应用。

我认为 DRV8701E 只能在高电平或低电平下工作、不能在 PWM 模式下工作、但每个驱动器都可以在 PWM 信号下工作。

原因是、我不理解驱动器 DRV8701E 和 DRV8701P 之间的真正区别。

有人可以帮帮我吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Regner、

    数据表的表2和表3突出显示了 DRV8701E 和 DRV8701P 之间的差异。

    DRV8701P 具有滑行模式。

    DRV8701E 和 DRV8701P 均可接受 PWM 输入。 对于 DRV8701E、EN 引脚通常为 PWM'ed. 对于 DRV8701P、两个输入中的一个通常为 PWM'ed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢邓肯先生。

    我明白了、但我们看不到滑行模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Berenguer、

    您是否会澄清"我们看不到滑行模式。"? 在 DRV8701P 中、将输入设置为
    nSLEEP = 1、IN1 = 0、IN2 = 0会使两个电桥都设置为高阻态(滑行模式)。

    如果您没有看到这一点、请提供您所看到内容的范围捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好邓肯、

    很抱歉,我没有正确表达。 我会说、我没有看到除了如何激活输入之外的唯一区别是驱动器 DRV8701P 具有 DRV8701E 没有的滑行模式。