This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:是否可以使用具有开环功能的单向 PWM 输入模式?

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/671565/drv2605l-is-it-possible-to-use-unidirectional-pwm-input-mode-with-open-loop

器件型号:DRV2605L

我知道数据表中显示"此模式只应用于闭环运行。"、但这是否意味着不可能实现? 当我尝试将输入模式更改为单向模式而不在 CONTROL3中选择闭环控制时、输入模式保持双向。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在开环中、必须使用双向 PWM 输入、因为必须根据占空比定义输出极性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请告知我们。