This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:在 PGND 和系统接地之间插入电流感应电阻器时可能会出现问题

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886AT, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672960/drv8886at-potential-issues-when-insert-current-sensing-resistor-between-pgnd-to-system-ground

器件型号:DRV8886AT
主题中讨论的其他器件: DRV8880

大家好、团队成员

在 PGND 和系统接地之间插入电流感应分流电阻器是正确的。

应用中需要使用外部电流监控器。

这是否会导致任何潜在问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    可以添加电流感应分流电阻器。 我们将使用电阻器上的任何电压限制向您返回。

    添加此电阻器的原因是什么? DRV8886AT 正在控制电流调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick

    我被告知他们需要系统中的外部电流监控器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    设计团队指出、引脚6和9在内部连接。 如果目标是测量每个绕组中的电流、则只能以+/-100%、0%的步长进行测量。

    如果尝试测量每个绕组中的电流、DRV8880将是更好的选择。

    如果客户仍想监控总电流、请将电阻器两端的电压限制为200mV。