This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313EVM:无法将 DRV8313连接到 GUI

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672886/drv8313evm-unable-to-connect-drv8313-to-gui

器件型号:DRV8313EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8313

您好!

我无法将 DRV8313 EVM 连接到笔记本电脑、并在我为连接按钮计时后继续看到以下消息。 我是否可以知道设置可能出错了?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christina、

    图像未显示、因此我假设您可能遇到此处所述的问题:

    e2e.ti.com/.../375210

    某些 EVM 在 USB 连接器上缺少接地连接。 这可能会导致连接问题。

    如果问题是其他问题、请告知我们。