This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983 CW/CCW 问题

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672007/drv10983-cw-ccw-issue

主题中讨论的其他器件:DRV10983

您好:

我有一个 DRV10983 EVM 板。  我的电机最大 为14极/2800rmp 、24VDC。 有一些问题要问:

1):电机不能低速运转。 我需要15_30rmp;

2):当我跳上 J1 (CW/CCW)时,在它正在运行时会发生非常严重的鲨鱼攻击,不能先停止,然后转换反转;

3):  电机开始运行时、一阶加速至二阶加速时会振动。

最恰当的考虑

猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,hunk,

    1)。 电机不能低速运转。 我需要15_30rmp;

    观察15RPM 可以得出大约2Hz 的电频率:
    rpm = 120*(f_eligeed)/(n_#极)
    F_Electrical = RPM*(n_#极)/120
    1.75Hz =(15)*(14)/120

    根据数据表中建议的应用范围、我们的最小电气频率为1Hz 、而具有较低 Kt 值的电机很难生成足够大的 BEMF、以便我们的器件正确驱动电机。 这是器件的已知限制。

    2)。 当我跳上 J1 (CW/CCW)时,在它运行时会发生非常严重的鲨鱼攻击,不能先停止,然后转换方向;

    请查看  DRV10983上的设置。 有时  、当制动完成阈值(BrkDoneThr)被禁用时、会发生异常行为、因为器件会在电机完成旋转之前尝试对齐电机(这是下面的黄色突出显示部分)。 我建议您 提高 制动完成阈值并重复该实验。  

    此外 、启用 初始速度检测(ISD)和反向驱动(Rvsdr)应改善反向驱动行为。 有关更多信息、请参阅下面和数据表中的电机顺序流程图。

    3)。   电机开始运行时、一阶加速至二阶加速时会振动。

    当你说"振动"时、我将假定电机尝试启动、但电机通过前后切换、 然后停止来结束振动。 当开环到闭环阈值太低时、有时会发生这种情况、我建议以25.6Hz 的频率启动、如果电机未成功启动、则增大阈值。

    此外、监控锁 有助于诊断问题。  请进入 GUI 的显示选项卡、进行手动刷新、并读取电机未成功启动时发生的锁定/故障代码。

    如果电机正在振动并且启动成功、我建议仔细检查电机参数(相位到中心抽头电阻和 KT)并增加结点系数、以使启动更加顺利。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 cole。 我将尝试,并将告诉您结果。
    最恰当的考虑
    猎人