请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AMIC110工具/软件:Linux
尊敬的 TI 技术人员:
我正在寻找用于控制电机的电机驱动器/放大器(任何电压规格)。 这是我选择电机驱动器的基本要求。
1.电机驱动器与主控制单元或处理器之间的接口应为以太网。 (Modbus-TCP 或 EtherNet/IP)。 以便该驱动器可以从网络中的任何位置进行控制、从而使电机运行。
2.为 Linux 平台提供软件支持、以通信/控制电机驱动器。
请推荐符合上述要求的电机驱动器。
根据电机的未来、我们可以使用任何类型的伺服电机。
注:这个时代是新的,所以如果上述要求遗漏了一些东西,请告诉我。