This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305问题

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672468/drv8305-drv8305-question

器件型号:DRV8305

大家好、

我有一个简单的问题。

 在 PVDD 关闭期间以及将3.3V 电压应用于 nFault 和 nSCS、VREG、PWRGD 引脚时是否存在任何问题?

请告诉我您的建议。

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahashi-San、

    假设您是指 DRV8305N、则不存在可靠性问题。

    nSCS 下拉电阻器和 VREF 中可能存在额外的电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    感谢您的快速回复。
    我明白了!

    此致、
    Yoshi