This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV594:DRV594输入电压

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672131/drv594-drv594-input-voltage

器件型号:DRV594

你好。

我使用 drv594来驱动冷却应用中的12V/4A 珀耳帖。 我不清楚如何为 drv594提供输入电压。

我正在接收来自热敏电阻的温度。 在测量测得的温度和所需温度之间的差值后、使用 DAC 将其转换为模拟信号。 我将转换后的信号应用到 drv594输入点。 将 DAC 电压附加到 drv594是否正确?

如果这不正确、如何将输入电压馈送到驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaifali、

    Shawn 很快就会回来。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafali、

    下图显示了 TEC 系统的典型应用。

    DRV594可以提供"控制"和"功率驱动器"的功能。 在数据表的第10~13页上有有关器件工作原理的详细介绍。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    微控制器接收到用户定义的温度设定点。 我正在根据单线协议从温度传感器接收珀耳帖的温度。

    由于我不想使用任何额外的硬件并使用 MCU 进行此操作、我想创建这两个温度的差值、然后通过 MCU 将其转换为模拟电压(数模转换)、并将其发送到珀耳帖驱动器 drv594 dc 控制电压引脚。

    我想知道这种方法是否会驱动珀耳帖。 我不熟悉驱动器电路。

    上述方法需要很多电路、我想避免使用。

    请帮助我找到正确的工作方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shafali、
    上面显示的电路是一个典型电路、在市场上广泛使用。 因此、您希望使用 MCU 接收来自温度传感器的信号并将其与基准进行比较、然后以数字格式输出结果。 DAC 将数字信号转换为模拟信号、并驱动 DRV 器件。 我认为这看起来是可行的。
    此致、
    郑少文