This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:DRV10975 (null)判断如何在开关稳压器(降压)模式或线性稳压器模式下运行

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672005/drv10975-how-the-drv10975-null-judges-to-operate-in-switching-regulator-buck-mode-or-linear-regulator-mode

器件型号:DRV10975

大家好、

从数据表说明中可以看出、DRV10975 (null)可以在开关稳压器(降压)模式或线性稳压器下运行以生成 VREG。

我的问题是、器件如何决定在开关模式或线性模式下运行?

似乎没有引脚或寄存器设置来设置这个运行模式。

此致、
Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai、

    正确的是、没有引脚或寄存器决定器件是以降压模式还是线性模式运行。 组件(电感器与电阻器)将确定器件将自动运行在哪种模式。 更具体地说、只有一个47µH μ H 电感器会将器件置于降压模式、只有一个39 Ω 电阻器会将器件置于线性模式。

    最棒的
    Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole-San、您好!

    感谢您提供相关信息。 我了解到该器件具有在降压或线性模式之间做出正确决策的智能电路。

    此致、

    Kawai