主题中讨论的其他器件: LM317
亲爱的朋友、我使用 drv103来驱动电流为3安培的电磁阀、在延迟时间过后、该电流降至1安培。 但由于温度过高、drv103电流仅为1安培。 此行为是否正确? 是否有任何技术可以降低这种影响? 谢谢 Carlos
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Carlos:
器件的热关断不会根据电流触发、而是根据器件的环境温度和功耗触发。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表的"功率耗散"、"热保护"和"散热"部分。
对于1A 电流下的应用、低侧 FET 的电阻近似为0.6Ω Ω。 在这种情况下、器件的功率耗散为0.6W。 如果您查看数据表中的图14、您可以根据散热所需的铜面积找到热阻(theta-JA)。 假设铜焊盘为1in2、则 θ-JA 值为68°C/W 要估算器件的自发热、可以将 theta-JA 乘以耗散的功率。 对于本示例、它将为0.6W x 68°C/W = 40.8°C 由于热关断发生在大约160°C 的温度下、因此您可以在器件自发热导致热关断之前在高达120°C 的环境温度下运行。
请注意、图14显示了在铜面积减小的情况下、θ JA 会大幅增加。 这将增加器件的自发热并降低应用的可接受环境温度。
您是否能够 量化 PWM 瞬态或提供示波器脉冲?
谢谢、
Alek Kaknevicius