This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:具有电流限制的 DRV8832故障触发

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832, DRV8832EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672269/drv8832-drv8832-fault-triggering-with-current-limit

器件型号:DRV8832

大家好、

 

我想知道 DRV8832有关电流限制条件触发的故障的信息。   

我正在使用 DRV8832EVM 来验证故障是否可由限流条件触发。 在实验中,我在电机旋转时用手停止电机,认为 DRV8832上的电流限制条件一直在发生(电流限制设置为大约400mA)。 如数据表中的以下说明所示、当故障情况持续超过275ms 时、应触发故障信号。 但实际上,我们无法观察到故障是触发的。 在发生电流限制并触发故障时、TEAM 是否具有应用曲线? 客户是否错过了任何内容?

                                                                                                                             

测试条件如下:

  1. 5V 施加到 VCC
  2. Vset 约为1.45V

 

电机规格:5V/500mArms (7 Ω 线电阻)

                                

 此致、

Alex  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您是否更改了感应电阻器以将电流限制为400mA? 您使用了什么价值?

    很难产生手动停止电机的过流情况。

    要识别过流事件、必须在每个 PWM 周期内持续275ms 触发电流限制。 如果电流限制在一个 PWM 周期内未触发、则计数复位。