This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DRV8833EVM:有关 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR DEV 的问题

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR, DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/671802/rtos-drv8833evm-question-regarding-tidm-tm4c123iotsteppermotor-dev

器件型号:DRV8833EVM
主题中讨论的其他器件:TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTORDRV8833

工具/软件:TI-RTOS

我有一台 BoXZY 3D 打印机/CBC 铣刀和激光雕刻机、它仍然采用 Arduino Mega。 我想升级整个控制板和布局。 项目 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 是否将对控制 b3轴和3个附件有用? 我是否应该添加/考虑其他开发组件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Landon、

    您打算使用什么电机电压? 如果高于10.8V、则无法使用 DRV8833。