This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:DRV8860A 是否支持菊花链功能?

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/671600/drv8860-does-drv8860a-support-daisy-chain-function

器件型号:DRV8860

大家好、

在数据表中、它仅显示 DRV8860可以支持菊花链功能、然后我的客户想知道 DRV8860A 也可以支持相同的功能吗?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    是的、DRV8860A 还可以支持菊花链功能