This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:DRV8871 PWM 特性与电压关系

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/671439/drv8871-drv8871-pwm-perecentage-to-voltage-relation

器件型号:DRV8871

大家好、

它与 PWM 百分比和输出电压有关。 我们在12伏时使用此 IC、如果我们将百分比设置为45%、则输出电压为8.9伏、而不是预期的5.4伏。 (12 * 0.45 = 5.4)这是正确的吗? 为什么它没有线性关系?

此致、
Jacco Dekers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacco、

    这可能是由于器件的最短消隐时间(导通时间)(2us)所致。

    您使用什么 PWM 频率? 您能否分享一些 OUT 引脚上的电压和流经电机的电流的示波器截图?