This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:具有模拟输入的+/- 200V 输出

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/669165/drv8662---200v-output-with-analog-input

器件型号:DRV8662
主题中讨论的其他器件:DRV2700

我想在+/-200V 时驱动200nf 负载、输入信号保持在200Hz 以下。 是否有任何方法可配置多个 DRV8662或 DRV2700芯片或实现该输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    一位同事明天将提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我唯一可以想到的是使用两个 DRV2700-HV500 EVM、并将每个 HV 输出连接到压电式的正/负端子。 我们尚未对此进行测试、但如果您同步输入/输出信号、则应该可以进行同步。 无法为 DRV8662/DRV2700器件叠加电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。 我现在要关闭这个线程。