This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:XOUT 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670767/drv8812-absolute-maximum-ratings-of-xout-pin

器件型号:DRV8812

您好!

您能告诉我 XOUT 引脚的绝对最大额定值吗?
我想知道最小值和最大值。

我的客户遇到断开 B 相输出引脚的问题。

最好的农家
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新山市

    流出 XOUT 引脚的持续电流应小于1.6A、但器件应在任何过流或过热情况下关断。 当这些故障中的任何一个发生时、nFAULT 引脚将拉低、而 XOUT 引脚将具有高阻抗。 这应该足以保护驱动器免受这些情况的影响。

    XOUT 引脚上的电压在很长的一段时间内不应比 VM 电压高1V。 有时反电动势或瞬态条件(例如嘈杂的环境)可能会导致这种情况。 如果电机在 IC 未通电的情况下旋转、反电动势可能是一个问题。