This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846:上拉电阻器的精度;三电平输入引脚上的下拉电阻器

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670480/drv8846-accuracy-of-pull-up-pull-down-resistors-on-tri-level-input-pins

器件型号:DRV8846

大家好、团队成员

我们是否有三电平输入引脚上的上拉和下拉电阻精度数据?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    对电阻器精度的担忧是什么?

    上拉和下拉电阻器设计为相互跟踪、浮动时产生1.1V 的典型电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick

    客户担心、当他们从外部资源提供电压时、集成电阻器和输入电阻器将对引脚上的精确电压进行分压。