This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8848:尝试禁用电流限制

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8848, DRV8848
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670660/boost-drv8848-trying-to-disable-the-current-limit

器件型号:BOOST-DRV8848
主题中讨论的其他器件: DRV8848

我有一个 Boost-DRV8848板、它由 BIN1或 BIN1上创建的 PWM 信号驱动、具体取决于我们驱动负载的方向(非活动控制为0V、用于制动)。  我们在并联模式下使用 DRV8848 (AIN1/2悬空且安装了 J13跳线)、尝试使用5V VM 驱动4 Ω 扬声器负载。  我们的 PWM 斜升至正向100%、然后斜降至转速100%等  如果电流限制未激活、我预计100% PWM 部分将完全打开。  相反,我看到 PWM 在整个过程中继续活动,我认为这是电流限制功能。  我在其整个范围内调整了电流限制电位计、没有看到任何差异。  然后、我短接了电流 Rs、但仍然没有差异。  因此、我使用了不同的负载(用于此测试的电阻器)、发现即使在10k Ω 负载下、我也会看到斩波、在较重负载下更小、但仍然会斩波。  因此、要么我做了一些错误、要么我误解了电机驱动信号。  感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您能否提供输入和输出的示波器捕获?

    没有理由在10k 负载下将输出发送到 PWM。
    是否确定处于并行模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick (以及任何阅读我的帖子的人)、

      感谢您的快速响应。   

      很抱歉-在 FW 中内置了25%的 PWM 限制器功能、以便通过跳线进行仔细测试。  我之前已经移除了该跳线、因此它处于全0-100% PWM 模式、但之后其他人重新安装了该跳线、我没有进行检查。  跳线再次移除后、我看到 PWM 驱动的信号没有电流限制、因此没有问题。