This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:驱动 VCA 电机

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2510-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/669946/drv2510-q1-driving-a-vca-motor

器件型号:DRV2510-Q1

您好、触觉团队、

晚上好-我的客户有兴趣使用 DRV2510来驱动 VCA 电机、尤其是 BEI Kimco LA10-08-000a:

LA10-08-000a

该器件的频率范围介于25至100Hz 之间、通过正弦驱动(PWM 驱动也是可接受的、只要它们可以获得类似于振动的正弦驱动)。

好奇您的想法、以及这是否适合您。

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、DRV2510-Q1应该非常适合这种情况。 该器件可驱动各种频率。 如果您有其他问题、请告知我们。