This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1:关于 SPI 接口。

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/669418/drv8703d-q1-regarding-spi-interfacing

器件型号:DRV8703D-Q1

海  

感谢您对以前的论坛作出的答复。

我们通过 SPI 设置控制 位(寄存器0x2中的 IN1/PH 和 IN2/EN)、日期设置正确。 但是、在读取和写入操作中、我们不会在 SDO 引脚上获取数据。

读取故障寄存器时遇到问题。

请仔细检查附件、并建议我需要哪种工作模式来设置完美的时钟极性和时钟相位。

我还提供了波形、请确认它们是否有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalallepalli、

    您能否确认您的频道名称是否颠倒?
    通道0 MISO 和通道1 MOSI

    SDO 引脚上是否有上拉电阻? 从 SDO 读取数据需要上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    很抱歉 给您带来不便、我的频道名称 是反转的。

    我将尝试使用上拉、并告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    现在、我的读数也通过 SPI 工作。