This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:DRV120

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668963/drv120-drv120

器件型号:DRV120

我支持的客户正在寻找 一款驱动器、此驱动器能够驱动5至24V @ 100mA (200mA 电流限制)的螺线管。

由于 DRV120是一款开漏驱动器、是否可以 使用数据表规格(6V-26V)范围内的电压轨为器件本身供电、并将电磁阀连接在5V - 24V 电源和开漏输出之间?

如果客户不想使用保持电流选项、是否可以将保持引脚接地、从而使器件保持在峰值电流设置下运行?  那么 PWM 占空比是否为100%(连续打开)?

我假设 PWM 操作仅在保持模式处于活动状态时启动,PWM 占空比由 R 保持设置决定?  请 注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    请允许我联系负责这些产品的工程师。 预计最迟于18年7月3日收到答复。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    只要输入引脚上的电压和电磁阀上的电压在建议的6V 至26V 工作范围内、它们就可能不同。 以5V 电压驱动电磁阀时、您可能遇到的唯一问题是 电磁阀的电阻会阻止达到 I_PEAK 值。

    根据数据表第7页的功能方框图、从"KEO"到"GND"的短接将使器件保持峰值电流模式。 我已经在 DRV120器件上验证了这种行为。 峰值电流模式下的占空比将稳定在导致电流稳定在 I_PEAK 电平的任何值、这由 R_PEAK 确定。 占空比将为100%的唯一时间是器件首次导通、或者电磁阀的电阻阻止达到 I_PEAK 值。

    由于电流反馈、占空比会发生变化以调节流经电磁阀的电流。 如果器件处于峰值模式、稳态占空比取决于 R_PEAK;如果器件处于保持模式、则取决于 R_HOLD。 数据表第6页的图1说明了这一点。

    感谢您的提问、如果我能提供进一步的帮助、敬请告知。

    -授予