This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:从睡眠模式返回时间

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668885/drv8812-returning-time-from-sleep-mode

器件型号:DRV8812

您好!

您能告诉我从睡眠模式返回的最长时间吗?
第12页的数据表显示典型值为1ms。
我们需要知道最长时间。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    我会将第12页上的1ms 值视为退出睡眠模式所需的最长时间。 从技术上讲、该值不是正式的数据表规格、因为我们不会在特征评定或生产测试期间对其进行测试。 器件从睡眠模式退出完全运行所需的时间取决于我们无法描述的各种因素。 特别是、电荷泵在睡眠模式下关闭、需要一些时间才能运行。 这在很大程度上取决于外部电容器和布局、因此我们很难完全描述退出睡眠模式所需的时间。