This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:电源电压斜升速率

Guru**** 2927630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668830/drv8812-power-supply-voltage-ramp-rate

器件型号:DRV8812

您好!

我对绝对最大额定值中的"电源电压斜坡速率"有疑问。
我认为"电源电压斜坡速率"是防止 DRV 错误运行的方法。
用户必须使用大容量电容器和旁路电容器来实现电源线的更小电压斜坡。

问题1:这是我的想法吗?
Q2:如果用户不保持"电源电压斜坡速率"、DRV 是否会损坏?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-San、您好!

    答1:是的、您的想法是正确的。
    A2:如果超过绝对最大额定值、器件可能会损坏。 我们通常不会测试超出绝对最大额定值的所有条件、因此很难确定器件何时会损坏。 但是、此斜坡速率参数与器件中的 ESD 保护相关。 我们已经测试了 ESD 保护的斜坡速率比这快得多、并且没有看到损坏。