请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10987 我不知道这个论坛是否是表达意愿的好地方。
DRV10987主要用于旋转家庭区域中的混合风扇(基座风扇...)。
然而、这个小器件对于在机电一体化领域控制小型 BLDC 电机非常方便。
在这种情况下、两个改进对于通过 I2C 端口实现电机的完全控制非常有用:
-可以通过 I2C 端口(0x30寄存器中的1位)控制旋转方向
-当速度寄存器被指定为零时、有可能将器件保持在待机模式之外、从而避免在退出待机模式后驱动电机的350ms 长延迟。 配置寄存器中的一位就足够了。
Froggy