This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:当电动机制动时,电压将反馈回电路。

Guru**** 2375070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668031/drv8701-when-motor-is-braking-the-voltage-is-fed-back-into-the-circuit

器件型号:DRV8701

我设计了采用 DRV8701的电机控制电路。 一切都运行良好,但当电机通过微控制器(18f87k22)进行制动,如将 PWM 速度从255降低到55时,电路的 VM 点将增加到大约55V。 在正常工作条件下,VM 电压为28V。 这高于 DRV8701电机控制器的最大额定值。 IM、并已按照数据表放置必要的电容器。 我问的是、是否可以这样离开、或者您是否可以提供解决方案来消除这种情况?

谢谢