This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:电流镜比例误差

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183149/drv8874-q1-current-mirror-scaling-error

器件型号:DRV8874-Q1

大家好、技术人员可以接受!

我们的应用的技术规格可按照此功耗范围进行分类(IOUT < 0.4A、5.5V≤VVM≤37V)。 

您能否确认我如何计算与负载电流成比例的模拟电流输出以及 相关的电流镜比例误差(AERR)?

此致


Leandro Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱安德罗

    有关基本计算、请参阅数据表中的此部分。

    7.3.3.1电流感应

    在<0.4A 时、误差将根据数据表中的脚注进行修复。  因此、在使用数据表中的公式计算电流后、上面的误差将为+/-30mA。

    如果这不够精确、您可以考虑以下具有外部感应电阻器的器件。  您可以读取 感测引脚上的电压、对其进行滤波、放大等、以获取电流读数。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8872-q1.pdf

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的此次技术摘要、Rayan Kehr!

    我将在电流感应解决方案中考虑该误差范围。