This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-Q1:DRV8301-Q1 FMDEA;FTA;FMEA 功能安全信息

Guru**** 2580575 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182753/drv8301-q1-drv8301-q1-fmdea-fta-fmea-functional-safety-information

器件型号:DRV8301-Q1

大家好、

请帮助提供 FMDEA;FTA;FMEA  

FMEA (故障模式和影响分析

FTA (故障树分析)

FMEA (故障模式和影响分析)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DRV8301-Q1未按照任何功能安全标准进行设计、因此该器件没有您请求的可用文档。 您是否正在考虑将 DRV8301-Q1用于新设计? 是否拥有适合您团队的安全文档? 如果是、您能否为我提供有关设计的一些背景知识(终端应用、电压和电流要求)? 这将允许我建议具有可用功能安全信息的替代器件。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是的、是终端客户的新 要求。

    1. 应用:ATV EPS 系统
    2. 电压:12V
    3. 电流:大约 30A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供更多信息!

    让我 通过电子邮件与您联系 、了解有关客户身份的更多详细信息以及一些其他信息。

    此致、

    Anthony Lodi