您好!
我尝试以正向和反向模式驱动电机。 我通过 nSCS 引脚禁用 SPI 端口。 所有其他连接与评估板中的连接相同。 我向 IN2/EN (16kHz)施加 PWM 信号 、并将 IN1/PH 切换为从正向切换至反向切换。 它是正确的实现方式吗? 实际上只有一种工作方式(反向模式),但不在正向模式下。 感谢您的帮助。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试以正向和反向模式驱动电机。 我通过 nSCS 引脚禁用 SPI 端口。 所有其他连接与评估板中的连接相同。 我向 IN2/EN (16kHz)施加 PWM 信号 、并将 IN1/PH 切换为从正向切换至反向切换。 它是正确的实现方式吗? 实际上只有一种工作方式(反向模式),但不在正向模式下。 感谢您的帮助。
非常感谢。
尊敬的 Betty:
在 EVM 板上、所有参数都保持其默认值、电机在两个方向上平稳运行。 因此、这不是通过 SPI 端口进行配置的问题。
请确认:
在全 H 桥(Mode=0)中、要正向旋转电机、需要在引脚 IN1/PH 上施加 PWM 信号并将引脚 IN2/EN 置为0、 要反向旋转,必须在 IN2/EN 上施加 PWM 信号,并将 IN1/PH 置为0?
谢谢你。