请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
我有一个具有 C2000 Delfino MCU 和 DRV8305的定制板、用于驱动 BLDC 电机。 DRV8305的电流传感器输出馈送到 Delfino MCU 的 ADC。 当我读取相电流时、相电流的偏置呈正弦变化。 增加 PWM 频率后、偏置漂移会消失、电流波形失真。
该原理图几乎与 修改了感应电阻器的 DRV8305 BoosterPack 相同。 在这方面的任何帮助都是值得赞赏的
附加数据是从 C2000的 ADC 采集的。