This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:峰值后电流降至零、然后尝试恢复至保持电平。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/694375/drv120-current-drop-to-zero-after-peak-and-then-attempts-to-recover-back-to-the-hold-level

器件型号:DRV120
主题中讨论的其他器件:DRV110

Rpeak = 100k

Rhold = 100k

ROSC = 200k

CKET = 1uf

Vin = 24V 直流

Cbypass = 4.7uf/50V

流体阀= Parker 002-0010-900

电流探头 TCP0020

电流会随机间隔降至零。 有任何提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得、您好!



    我已就此问题与我们的专家联系、您的问题将很快得到解答。



    此致、

    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    我看到您遇到的问题。 您的设置是否与之前相同、在 F_PWM=5kHz 和10kHz 时没有问题?

    我对电流中的低频振荡感到好奇、尤其是在峰值电流下。 您能否布置峰值电流波形和输出电压的特写、以显示一个周期的低频振荡?

    此外、您能否发布您的电路的相关原理图?

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant。

    我回到20kHz 示波器。 这样我们就可以看到初始问题。 我认为电感会在保持状态期间与 PWM 行为发生混淆。 话虽如此、并且在阅读 有关器件在保持期间如何工作的说明后、我无法理解保持状态为何失败。 现在、我要弄几个设计流程。 如果您有一些建议、请告诉我并调整设计。

    至油液阀22awg 的电线连接、绞合电线、长4英寸。

    谢谢、

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    我是否可以建议对原理图进行一次更改:对 D1使用快速恢复二极管。 二极管的导通时间过慢可能会导致 OUT 引脚上出现电压尖峰、该引脚的额定电压仅为28V。 DRV110 EVM 上使用的 STTH2R06二极管采用与您所使用的 MRA4004相同的 SMA 封装。

    我仍然希望看到低频电流振荡的特写。 DRV110通常会出现低频振荡、但通常每个振荡的峰值电流(不要与峰值电流设置混淆)应保持恒定。

    最棒的
    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    授予、

    感谢您提出的二极管建议、我将在本周对此进行一次介绍、并告知您。

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    听起来不错。 如果这不能解决您的问题、请提供低频电流振荡和 OUT 引脚电压的示波器捕获。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    授予、

    快速二极管实现了这一目的、我放置了一个 MURS160T3。

    使用相同的电阻器值(20kHz osc)时、只有二极管发生了变化。

    在  设计的 PWM 保持状态期间、电路会以大约10kHz 的频率运行。

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    很棒! 很高兴切换二极管可以解决您的问题。

    关于10kHz 振铃、您可以尝试在15kHz 和25kHz 之间更改 PWM 频率、以找到更稳定的值。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的
    授予