This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无传感器 BLDC 电机

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/686771/sensorless-bldc-motor

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我的最后一个项目"使用 FPGA 控制无刷电机"运行良好。 我的新项目是"使用 FPGA 控制无传感器无刷电机"。 您是否知道有人对此主题有一定的了解? 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    您可以使用微控制器来实现您的项目、这种方法更灵活、您可以使用梯形或正弦模式控制无传感器 BLDC 电机。 如果您愿意、您可以从 TI 网站下载 C2000 controlSUITE、并且您可以找到一些可在 TI EVM 套件上调试的示例项目、您可以轻松地进行进一步改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想办理入住手续、看看您的身边是否有任何更新。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案对我没有帮助、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果您想在 BLDC 控制器上使用 C2000控制器、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,在我的项目中,我必须使用 FPGA (DE0-nano)板,我的项目是基于使用 FPGA 进行控制而不是使用 C2000控制器进行控制,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解。 如果您对使用 C2000进行电机控制有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。