This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:DRV8848输出问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/689359/drv8848-drv8848-output-question

器件型号:DRV8848

大家好、

有一位客户使用 DRV8848、

VM = 12V、

前风转时 OUT1、OUT2输出7V、后转时输出-12V。 您对这种现象有什么想法吗?

此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    使用什么设备来测量7V 和-12V 电压? 假设它是 DMM、请使用示波器并捕获输出波形。

    什么是电流斩波电平(Itrip)?

    负载在一个方向上可能略高于另一个方向、从而导致电流调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于客户方面没有进一步更新、请立即关闭此帖子